欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法

  • 2020.03.25 20:41:55
  • 米思米
  • 3618

 UTP(无屏蔽型)水晶头的组装方法

【适用型号】
   NW060-R88-T50-C5E
   NW060-EZRJ45
   NWMP588
   NW060-R88-T50-C6

 

水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法
用钳子剥去大约3cm的外皮。拆开绞合在一起的4股电缆,将其分成8条将已拆开的电缆拉直。然后,切除14mm长的外皮。
水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法

按色号的顺序排列,然后穿过附属的导套。之后,插入到水晶头的顶端。

使用专用的压接工具来压接确认整条线已插入到深处。至此,组装完毕。

(※由于NWMP588没有导套,因此,请直接向水晶头插入导体。)

 

   ※为NW060-EZRJ45时
(上述第“4”项以后的,请参照以下内容。)

水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法
按色号顺序排列,然后贯穿水晶头顶端。使用压接工具来压接。压接后,将顶端多出单芯线部分用斜嘴钳等工具来切断。至此,组装完毕。


 水晶头(STP带屏蔽型)的组装方法

 STP(带屏蔽型)水晶头的组装方法

【适用型号】
NW060-R88-T50C5E-SH
NWMPS588
NW060-R88-T50C6-SH

 

 


水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法
用钳子剥去大约5cm的外皮。拆开绞合在一起的4股电缆,将其分成8条。然后,将电缆拉直。将屏蔽线汇集起来,然后在外皮上缠绕4、5周。
水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法
按色号的顺序排列,然后穿过附属的导套。之后,插入到组合插头的顶端。将电缆切实地插入到顶端部分。同时,与之相配合的屏蔽部分,按照与水晶头的金属部分相接触的状态插入。使用压接工具来压接。确认整条线已插入到深处。至此,组装完毕。


(※由于NWMPS588没有导套,因此,请直接向水晶头插入导体。)

 

   ※为NW060-R88-T50-C6-SH时
(上述第“4”项以后的,请参照以下内容。)

水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法
2个附属的导套按上述方法处理。将电缆切实地插入到顶端部分。与之相配合的屏蔽部分,按照与插头的金属部分相接触的状态插入。使用压接工具来压接。确认整条线已插入到深处。至此,组装完毕。


  外观

水晶头(UTP无屏蔽型)的组装方法

 相关网页

 LAN加工①   

· 组装方法

· 组装方法ー中继插头和外盖(防水和防尘)的组装方法

· 工具ー中继插座和外盖(防水和防尘)的组装方法

· 组装方法ー插头&防尘和防水盖(STP)的组装方法


 LAN加工②

· 中继插头(无UTP屏蔽件型)的组装方法

· 中继插头(有STP屏蔽件型)的组装方法

· 中继插座(110工具)的组装方法

· 中继插座(无工具)的组装方法

· 工具ー将耦合器连接到法兰盘上的组装方法


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities